SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Configuración de la alarma de sobreconsumo

En este tema se explica cómo configurar una alarma de sobreconsumo para un dispositivo.
  1. En la página Notificaciones y Alarmas, toque Crear una nueva alarma (A).
  2. Seleccione el tipo de alarma Consumo excesivo (B).
  3. Seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos y toque Siguiente (C).
  4. Toque el icono (D) y ajuste el límite de consumo de energía que considera normal para el dispositivo seleccionado durante su funcionamiento normal.
  5. Toque el icono (E) y ajuste el periodo de tiempo que el dispositivo debería funcionar por encima del límite de consumo de energía ajustado antes de activar la alarma.
  6. Una vez que haya introducido los valores deseados para el consumo máximo de energía y la duración, toque Guardar (F).
  7. Para eliminar una alarma, seleccione el dispositivo y toque Eliminar (G).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.