SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Vista general de la energía

Estimamos cuánta energía habría utilizado de otra manera, la comparamos con la que ha utilizado y la mostramos como un porcentaje de ahorro.

A medida que el mes avanza, puede realizar un seguimiento de sus ahorros simplemente abriendo la aplicación. Sus ahorros de energía se actualizan cada hora por lo que las fluctuaciones son normales.

El sistema utiliza un algoritmo inteligente para contar solo el tiempo en que las funciones inteligentes de Wiser le han ahorrado energía de manera activa.

Toque el Signo de interrogación (A) para más detalles.

Horas de calefacción (B):

Esta sección muestra cuánto tiempo de calefacción ha utilizado, en relación con las temperaturas exteriores.

Las temperaturas se actualizan cada hora. Cada barra verde muestra la duración de calefacción diaria de los últimos 30 días. La longitud de las barras representa el número de veces que sus habitaciones solicitaron calefacción cada día.

NOTA: La barra azul indica el mes actual y cambiará a verde una vez que finalice el mes.

Los nuevos usuarios no verán ninguna barra verde hasta que comiencen a usar la calefacción.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.