SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Sobre la intensidad de la señal

La intensidad de la señal Zigbee® o RSSI (indicador de intensidad de la señal recibida) indica la calidad de la señal entre sus dispositivos y el Wiser Hub. Cuanto más cerca esté el valor RSSI de 0, mejor será la señal. Por ejemplo, un RSSI de -50 dBm es una buena señal, mientras que un RSSI de -80 dBm indica una señal deficiente.

Indicador de intensidad de la señal

Existen cuatro niveles diferentes de intensidad de la señal:

Buena señal (entre 0 y -54 dBm)

Señal normal (entre -54 y -79 dBm)

Señal deficiente (<-79 dBm)

Sin señal (el dispositivo está sin conexión)

Causa de la señal deficiente

Los problemas de conectividad pueden ser causados por varios factores, tales como:

  • Distancia entre el hub y dispositivos: la señal se vuelve más débil a medida que los dispositivos se alejan.

  • Obstrucciones físicas: puertas, paredes, muebles, electrodomésticos, especialmente con superficies metálicas, y otros dispositivos electrónicos pueden debilitar la señal Zigbee®.

Solución de problemas

  1. Coloque el hub en un espacio abierto.

  2. Asegúrese de comprobar que todos los dispositivos accionados están conectados y funcionado normalmente.

  3. Si es posible, acerque el Wiser Hub al dispositivo que tiene problemas de señal.

  4. Trate de eliminar cualquier obstáculo físico entre el Wiser Hub y el dispositivo con señal deficiente o inexistente.

  5. En caso de dispositivos accionados por batería, compruebe el nivel de la batería y sustituya las baterías si es necesario.

Amplificador de señal

Si aún experimenta problemas de conectividad, recomendamos añadir del enchufe inalámbrico Wiser a su sistema. Cuenta con un extensor de alcance integrado que potencia la señal entre sus dispositivos y el hub.

Descubrir extensores:


Para España: https://www.se.com/es/es/product/CCTFR6501/wiser-smart-plug-zwischenstecker/
Para Portugal: https://www.se.com/pt/pt/product/CCTFR6501/wiser-smart-plug-zwischenstecker/

Ayuda y soporte técnico

Si necesita más ayuda, visite nuestras páginas de soporte.

Ayuda y soporte técnico:

Para España, visite: https://www.se.com/es/es/work/support/

Para Portugal, visite: https://www.se.com/pt/pt/work/support/

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?