SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Creación de una cuenta

Para poder controlar el sistema desde su smartphone, debe crear una cuenta e iniciar sesión.

Una vez que el instalador profesional haya configurado el sistema Wiser, se lo entregará al propietario de la casa. Posteriormente, el propietario de la casa debe crear una cuenta para tener el control del sistema Wiser. Consulte el capítulo Configuración del sistema Wiser para obtener información sobre cómo configurar el sistema Wiser.

Si el propietario de la casa decide configurar el sistema Wiser de manera independiente, debe comenzar por crear una cuenta antes de continuar con la configuración del sistema Wiser.

IMPORTANTE: Solo el propietario de la casa tienen acceso para crear una cuenta.
  1. En la pantalla de bienvenida, pulse Empezar (A).
  2. Pulse Propietario de la casa (B) para crear una cuenta.
  3. Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico.
  4. Introduzca una contraseña.
    NOTA: La contraseña debe cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:
    • Longitud de ocho caracteres

    • Contener al menos una letra mayúscula y una letra minúscula

    • Contener al menos un número

    SUGERENCIA: Aumente la seguridad de su contraseña respetando los siguientes puntos:
    • No utilice ninguna información personal como nombre, cumpleaños, dirección de correo electrónico, etc. Estos datos son visibles públicamente y hacen que sea más fácil adivinar la contraseña.

    • Utilice una contraseña larga. Debe contener al menos seis caracteres; las contraseñas más largas ayudan a aumentar la seguridad.

    • No utilice una contraseña que ya haya asignado para otro servicio.

    • Si es posible, incluya números, caracteres especiales y diferencias en mayúsculas y minúsculas.

    • Cambie la contraseña frecuentemente.

    SUGERENCIA: Para más información acerca de la protección de su red, lea el capítulo Principios de la ciberseguridad.
  5. Seleccione el país donde se encuentra su hogar.
  6. Pulse Continuar.
  7. Active la cuenta.
    Se enviará un correo electrónico a la dirección especificada. Revise su bandeja de entrada y haga clic en el enlace de confirmación.
    SUGERENCIA: Si no ve el correo electrónico en su bandeja de entrada, revise su carpeta de spam o correo no deseado.

    Puede actualizar su información y volver a solicitar el envío del correo electrónico si es necesario.

    Tras la confirmación, la aplicación Wiser Home mostrará un mensaje indicando que la configuración se ha completado.

  8. Pulse el icono .
  9. Lea y marque la casilla de verificación para aceptar el Acuerdo de usuario y el Aviso de privacidad, y pulse Acepto.
  10. Personalice sus consentimientos y pulse Continuar.
  11. Introduzca la dirección de su hogar y pulse Continuar.
    La dirección de su hogar es necesaria para que las funciones dependientes de la localización (por ejemplo, para predecir la temperatura exterior para el modo Eco) funcionen correctamente.
  12. Pulse para empezar a añadir dispositivos a su sistema. Consulte Adición de un dispositivo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.