SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Creación de un momento

En la pantalla Automatización:

  1. Pulse el icono para navegar a la pantalla Creador de momentos.

  2. Seleccione un icono de la lista (A).

  3. Introduzca un nombre para el momento en el campo de texto. (B).

  4. Toque Añadir acciones (C).

  5. Toque el dispositivo que desea añadir al momento.

    SUGERENCIA:
    • Toque de nuevo un dispositivo seleccionado para eliminarlo del momento.

    • Puede agregar cualquier dispositivo desde su hogar para crear un momento. El número máximo de dispositivos que puede agregar a un momento es 60.

  6. Pulse Hecho.

  7. Toque un dispositivo para abrir Control del dispositivo y ajuste el estado en el que desea poner el dispositivo y toque Aceptar en la esquina superior derecha.

    Repita este procedimiento con todos los dispositivos.

  8. Pulse Guardar.

    SUGERENCIA: Puede eliminar un dispositivo deslizándolo hacia la izquierda y tocando el icono .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.