SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Dominio energético con red

Si tiene instalado un dispositivo de energía, como un PowerTag E, el Centro de Energía estará disponible.

En el Centro de energía, puede monitorear el consumo y la producción de energía, ver un historial detallado y obtener información sobre el ahorro de energía.

IMPORTANTE: El sistema de Wiser es compatible con la configuración con las siguientes combinaciones de fuente, cuando hay sensores de energía de PowerTag instalados.
  • Red

  • Red y solar

  • Red y solar y batería y solar (combo)

    .

Para navegar al Centro de Energía:

  1. Toque .

NOTA: Si tiene instalado un dispositivo de energía, como un PowerTag E, se mostrará Información.
NOTA: Puede encontrar información detallada en la Guía del usuario del dispositivo del dispositivo correspondiente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.