SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Información

La función Factura le ofrece varias funciones en un solo lugar. Esto incluye el ahorro de energía, la actividad del sistema, el tiempo de calefacción y el acceso a su histórico de temperaturas.

Para navegar a Factura desde la pantalla de inicio:

  1. Toque Factura (A)

NOTA: Si tiene instalado un dispositivo de energía o de supervisión de energía en su hogar, se mostrará Centro de energía.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.