SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Seguridad y protección

Detector de humo inalámbrico Wiser

CCT599002

CCT599001

Detector de humo inalámbrico Wiser utiliza un sensor fotoeléctrico para detectar el humo generado por el fuego. También incluye un sensor de temperatura que detecta el calor provocado por un rápido aumento de temperatura. Cuando se conecta al sistema Wiser, el dispositivo envía las notificaciones al usuario a través de la aplicación Wiser.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Alarma de humo Wiser - 230 V

CCT599502

El alarma de humo Wiser 230 V utiliza un sensor fotoeléctrico para detectar el humo generado por un incendio y un sensor de temperatura que detecta el calor causado por el rápido aumento de temperatura. También incluye una batería de respaldo que permite que el dispositivo funcione si la fuente de alimentación está desconectada. Cuando se conecta al sistema Wiser, el dispositivo enviará notificaciones a través de la aplicación Wiser.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Sensor de ventana/puerta Wiser

CCT591012

CCT591011

Se puede utilizar para detectar si una puerta o ventana está abierta o cerrada.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Sensor de movimiento Wiser

CCT595012

CCT595011

Informa de la detección de movimiento y mide la luminosidad del ambiente.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Sensor de inundación Wiser

CCT592012

CCT592011

Detecta agua en una superficie.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Sensor de temperatura/humedad Wiser

CCT593012

CCT593011

Mide la temperatura y la humedad

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360

CCT564114

CCT564119

Ofrece capacidades avanzadas de detección de movimiento, medición de LUX y detección de temperatura. Le permite automatizar y mejorar su entorno de hogar inteligente sin esfuerzo.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?