SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Principios de la ciberseguridad

Estas prácticas recomendadas ayudan a mejorar la seguridad de su sistema centrándose en la gestión de contraseñas y la configuración de la red.

Directrices de contraseña

  • Utilice una combinación de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

  • Asegúrese de que las contraseñas tengan al menos 10 caracteres.

  • Evite palabras del diccionario y utilice una frase de contraseña siempre que sea posible.

  • Cambie las contraseñas con frecuencia, por lo menos una vez al año.

  • Cambie la contraseña por defecto de administrador inmediatamente después de recibirla o de reiniciar a los ajustes de fábrica.

  • No reutilices contraseñas en diferentes cuentas o sistemas.

  • Cambie la contraseña por defecto de acceso local después del primer inicio de sesión.

Directrices de red

  • Conecte los dispositivos IoT únicamente a su red interna personal del hogar.

  • Los dispositivos de IoT solo deben hacerse directamente accesibles desde Internet. Asegúrese de que NO utiliza un enrutamiento de puerto para acceder a un dispositivo de IoT desde una conexión a Internet pública.

  • Coloque los dispositivos IoT en un segmento de red independiente. Si su router admite VLAN u otra segmentación de red, utilícelas.

  • Utilice el cifrado Wi-Fi® más seguro disponible.


Directrices de software

  • Utilice siempre el software más reciente para todos los dispositivos a fin de obtener nuevas funciones, correcciones y mejoras de ciberseguridad.

  • Mantenga sus dispositivos actualizados.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.