SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Clima

Termostato de radiador Wiser

CCTFR6100

Permite controlar individualmente la temperatura de los radiadores.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Termostato de habitación Wiser con indicador

CCTFR6400

Indicador con pulsador inalámbrico, accionado por batería y a color para ajustar la temperatura de la habitación.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Termostato Empotrado Wiser 2 A


CFMT02ZB

El termostato empotrado Wiser 2 A se utiliza principalmente para aplicaciones de calefacción y refrigeración por agua, como la calefacción por suelo radiante y la calefacción por radiador.

NOTA: El termostato no es adecuado para conectar directamente una calefacción eléctrica.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Controlador suelo radiante Wiser

CCTFR6600

Controla las cabezas de las válvulas del actuador térmico para regular el flujo de agua caliente en las tuberías del suelo radiante.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Relé de caldera Wiser

CCTFR6001

Permite controlar una caldera doméstica en aplicaciones de calefacción central por agua.

IMPORTANTE: El relé de caldera Wiser no es compatible con el HubR Wiser 2.ª generación.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Actuador 16A para control de temperatura Wiser

CCTFR6700

Controle los calentadores eléctricos con los comandos de ON/OFF (salida de relé) o Fil Pilote.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Dispositivos de terceros

Dispositivos compatibles con un sistema de Wiser, pero no proporcionados por Schneider Electric.

Sistema Airzone

Sistema de zonas para HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) utilizado en edificios que sirve para regular la temperatura interior.

Guía del usuario del dispositivo

Aire acondicionado Aidoo Pro

Es una solución que le permite controlar un aire acondicionado a través de la aplicación Wiser Home. Un aire acondicionado Aidoo Pro se cablea al aire acondicionado y se conecta a la aplicación Wiser Home a través de Wi-Fi®.

Guía del usuario del dispositivo

Bomba de calor Aidoo Pro

Es una solución que le permite controlar la bomba de calor a través de la aplicación Wiser Home. Una bomba de calor Aidoo Pro se cablea a la bomba de calor y se conecta a la aplicación Wiser Home a través de Wi-Fi®.

Guía del usuario del dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?