Configuración - Tarifa fija
- Después de leer la información sobre la integración
de tarifa. En la pantalla Tarifa, pulse Electricidad.NOTA: Si ya ha configurado sus ajustes de tarifa, siga el siguiente menú de navegación si necesita modificar la tarifa.
En la pantalla Inicio, pulse . - Pulse
(A) y seleccione Fija.
- Pulse
(B) para ajustar la potencia contratada.
IMPORTANTE:-
Potencia contratada ya está ajustado al emparejar el PowerTag principal como Red. Consulte Emparejamiento del dispositivo principal.
- Seleccione su potencia contratada (kVA/A/kW) en el menú desplegable, pulse
e introduzca un valor utilizando el teclado numérico según su país.
SUGERENCIA: El valor por defecto es 15 kW con un rango de 1–42 kW..Se mostrará una ventana de notificación para indicar que el algoritmo de gestión de cargas utiliza la potencia contratada. Si se ajusta incorrectamente, es posible que no funcione como se esperaba y podría provocar desconexiones de potencia. Pulse Continuar si desea continuar.
IMPORTANTE: La gestión de cargas solo es aplicable si ha instalado un calentador de agua/enchufe de EV/Schneider Charge/EVlink Home Smart en su hogar.For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link). - Pulse
después de ajustar la potencia contratada.
-
- Pulse
(C) y seleccione un tipo de suscripción (D) (se refiere a la tarifa recurrente).
- Introduzca un valor en el campo Coste (€) (E) y
pulse Aceptar.SUGERENCIA: Los Gastos fijos se aplican para recuperar el coste básico del servicio eléctrico, independientemente de cuánta energía se utilice. Estos cargos son costes de electricidad que no cambian sin importar la cantidad de electricidad que use. Esta cantidad está fijada en sus facturas de electricidad.
- Pulse
(F), introduzca una tarifa fija de consumo en el campo Tarifa - €/kWh y pulse Actualizar.
- Pulse Guardar (G).