SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Wiser HubR 2.a Generación

CCTFR6311G2

Puede conectar un sistema de calefacción o agua caliente directamente al Wiser HubR 2.a Generación.

La aplicación le guiará por el proceso para configurar y añadir los dispositivos al sistema.

Una vez configurado y añadido, el sistema conectado al Wiser HubR 2.a Generación se mostrará como dispositivo en la aplicación y puede configurarse y manejarse en consecuencia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?