SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Compatibilidad con dispositivos accionados por batería

Por defecto, un sistema con un hub
/controlador
puede admitir hasta 20 dispositivos accionados por batería, como los sensores. Los sistemas que también incluyen dispositivos accionados por red pueden admitir dispositivos accionados por batería adicionales.

El motivo es que los dispositivos accionados por red del sistema también actúan como extensores de red del sistema.

SUGERENCIA: Instale y ponga en servicio todos los dispositivos accionados por red antes de poner en marcha los dispositivos accionados por batería. Esto proporciona la máxima capacidad de alojamiento antes de añadir los dispositivos accionados por batería.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?