SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Configuración del hub

Para poder controlar el sistema a través de su smartphone, el hub
/controlador
debe estar conectado a Internet.

Puede configurar el hub

/controlador
utilizando la aplicación como Propietario de la casa e Instalador profesional.

La aplicación ofrece el menú Instalador profesional para configurar un sistema Wiser y añadir dispositivos sin tener que estar conectado.

También puede configurar el sistema Wiser utilizando la aplicación como Propietario de la casa tras crear una cuenta. Consulte Configuración de una cuenta para obtener información sobre cómo crear una cuenta.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.