SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Roles en la aplicación Wiser Home

En la aplicación Wiser Home, puede realizar diversas funciones en la aplicación, en función de su nivel de acceso.

Función

Funciones compatibles

Propietario de la casa

Instalador profesional

Creación de una cuenta

Crear una cuenta introduciendo la dirección de correo electrónico y estableciendo la contraseña

No

Configuración del sistema Wiser

Añadir y configurar el hub

/controlador
y los dispositivos.

Actualización manual del firmware

Actualizar el firmware del hub

/controlador
manualmente

No

Gestión de habitaciones

Añadir o eliminar habitaciones

Nombrar o renombrar habitaciones

Gestión de dispositivos

Añadir o eliminar dispositivos

Configurar los ajustes y la programación horaria de la función del dispositivo

Cambiar el icono, el nombre y la localización del dispositivo

Controlar el dispositivo

Recibir notificaciones y alarmas del dispositivo

Gestionar momentos, programaciones horarias y automatizaciones

Crear momentos y automatizaciones

Crear o asignar una programación horaria.

Asignar dispositivos a Momentos/Automatizaciones

Ajustar los ajustes del dispositivo en Momentos/Automatizaciones

Establecer condiciones de activación en Momentos/Automatizaciones

Recibir notificaciones de activación de un momento o una automatización

IMPORTANTE:
  1. Como instalador profesional, la aplicación permite configurar un sistema Wiser y añadir dispositivos sin tener que conectarse.

  2. Cualquier usuario puede iniciar sesión en la aplicación si el propietario de la casa le proporciona las credenciales de inicio de sesión.

Instalador profesional

Este es un rol de configuración del instalador profesional. La tarea principal del instalador profesional es configurar el sistema Wiser.

Para usar la aplicación como instalador profesional:

  1. Pulse Empezar (A).

  2. Pulse Instalador profesional (B).

Propietario de la casa

El propietario de la casa puede crear una cuenta y configurar el sistema Wiser.

Para usar la aplicación como propietario de la casa:

  1. Pulse Empezar (A).

  2. Pulse Propietario de la casa (B) y cree una cuenta. Consulte Creación de una cuenta para obtener información sobre cómo crear una cuenta.

    NOTA: Después de crear correctamente su cuenta utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña, inicie sesión en la aplicación y comience a usar el sistema Wiser con sus credenciales.

Inicio de sesión en la aplicación

  1. Para iniciar sesión en la aplicación, pulse Iniciar sesión (A).

  2. Introduzca sus credenciales y pulse Iniciar sesión (B).

    NOTA: Solo tiene que iniciar sesión en la aplicación una vez. Cada vez que vuelva a usar la aplicación, se conectará automáticamente. Puede cerrar la sesión de su cuenta en Configuración de la cuenta.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.