SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Adición de un dispositivo

Puede añadir un nuevo dispositivo en cualquier momento.
NOTA:
  • El hub debe estar instalado antes de añadir un dispositivo Wiser.

  • Añada los dispositivos accionados por red antes que los dispositivos accionados por batería. Consulte Selección del lugar de montaje.

  • Las instrucciones proporcionadas para añadir el dispositivo son genéricas. Algunos pasos pueden variar según el tipo de dispositivo. Puede encontrar información detallada en la guía del usuario del correspondiente dispositivo. Consulte la Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

  1. Pulse (A) en la Lista de dispositivos.
  2. Encuentre su dispositivo navegando por las categorías en la parte de arriba de la pantalla (B).
  3. Puse el tipo de dispositivo (C) que desea añadir y siga las instrucciones de la aplicación.
  4. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    IMPORTANTE:
    1. La exploración del código QR no es aplicable al siguiente a los siguientes dispositivos.

      Dispositivo

      • Dispositivos Airzone

      • EV Link Home Smart

      • PowerTag Energy

      • Schneider Charge

      • Enchufe Inalámbrico

      • Termostato de radiador Wiser

      • Termostato de habitación Wiser

      • Controlador suelo radiante Wiser

    2. Si tiene dificultades para escanear el código QR, consulte Tratamiento de problemas con el código QR.
  5. Pulse Siguiente.
  6. Ajuste el dispositivo al modo de emparejamiento.

    La aplicación Wiser Home le guiará a través del proceso de emparejamiento. Puede encontrar información detallada sobre el modo de emparejamiento en la guía del usuario del correspondiente dispositivo. Consulte la Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

    Cuando haya completado el emparejamiento, puede darle un nombre al dispositivo.

  7. Introduzca un nombre para el dispositivo.
  8. Pulse Siguiente.
  9. Asigne el dispositivo a una habitación existente o cree una nueva habitación introduciendo un nombre en el campo.
  10. Pulse Enviar.
  11. Configure los ajustes del regulador, como el modo de regulación, el comportamiento de encendido y el nivel de luminosidad, de acuerdo con sus preferencias y, a continuación, pulse Enviar.

Ahora puede controlar el dispositivo con la aplicación Wiser Home. Puede encontrar información detallada sobre el control de sus dispositivos en el capítulo Control del sistema Wiser

NOTA: En función del tipo de dispositivo, hay funciones adicionales disponibles. Puede encontrar información detallada en la guía del usuario del correspondiente dispositivo. Consulte la Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.