SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Matter

Matter es un nuevo estándar de comunicación para IoT que permite que los dispositivos de diferentes fabricantes se comuniquen entre sí a través de aplicaciones de terceros, como Google Home, Apple Home y Amazon Alexa. Su objetivo es simplificar el ecosistema en las casas inteligentes, ya que permite que los dispositivos conectados a Internet de diferentes fabricantes se comuniquen de manera transparente y segura. Matter promueve la interoperabilidad, lo que significa que los dispositivos con certificación Matter de diferentes marcas pueden trabajar en conjunto fácilmente sin problemas de compatibilidad.

Puente Matter

Un puente Matter actúa como intermediario entre dispositivos que no son de Matter (que utilizan diversos protocolos de comunicación como Zigbee®) y la red Matter. Permite que los dispositivos de IoT que no son de Matter se integren sin problemas en un ecosistema de Matter (Matter Fabric). El puente traduce señales entre Matter y otros protocolos, lo que permite que los nodos Matter se comuniquen con estos dispositivos conectados. Mediante el uso de un puente Matter, los consumidores pueden mantener la compatibilidad y unificar sus dispositivos existentes que no son de Matter con los certificados de Matter en su configuración de casa inteligente.

En este caso, Wiser Hub 2.a generación/HubR Wiser 2.a generación actúa como puente Matter. Al añadir el hub a una aplicación Matter de terceros (Google/Amazon/Apple, etc.), puede integrar sus dispositivos Wiser Zigbee® en la red Matter Fabric y controlarlos desde la aplicación de terceros.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.