SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Aplicación eSetup

La aplicación eSetup for Electricians es una aplicación destinada a electricistas para configurar dispositivos Smart Home y Smart Panel.

No se necesita un PC ni herramientas complejas para configurar sistemas inteligentes: todo se puede hacer a través de un smartphone, gracias a la aplicación eSetup for Electricians

Con la aplicación eSetup for Electricians puede:

  • Poner en servicio los productos Wiser con guías paso a paso

  • Ver la instalación completa en modo DEMO (sin necesidad de dispositivos reales)

  • Definir el sistema y los ajustes de los dispositivos

  • Verificar y probar la instalación

Conectarse directamente al producto a través de Bluetooth o Wi-Fi. Esta aplicación destinada a electricistas es una herramienta de puesta en servicio para dispositivos Wiser en edificios residenciales y dispositivos SmartLink, Powertag en edificios pequeños.

NOTA: No todos los dispositivos Wiser se puede configurar a través de la aplicación eSetup. La aplicación ofrece la configuración para dispositivos tales como dispositivos de luz y persianas, Evlink Home Smart/Schneider Charge.

Uso de la aplicación eSetup

Con la aplicación eSetup puede configurar dispositivos sin necesidad de una conexión a Internet.

Su smartphone se conectará directamente al dispositivo.

Puede establecer el nombre del dispositivo y asignarlo a una habitación. Existen otros ajustes en función de los diferentes dispositivos.

Puede probar los dispositivos.

Para configurar un dispositivo:

  1. Seleccione el tipo de dispositivo (dispositivos de luz y persianas).

  2. Seleccione el tipo de dispositivo específico, por ejemplo, regulador giratorio.

  3. Establezca el modo de emparejamiento para conectar el dispositivo a la aplicación.

    La aplicación le mostrará cómo poner el dispositivo en modo de emparejamiento.

  4. Establezca el nombre para el dispositivo.

  5. Asigne el dispositivo a una habitación.

  6. Pruebe el dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.