Contactos de señalización
Introducción
Un modelo de contacto indicador proporciona las funciones de indicación OF, SD, SDE, CAO y CAF. La posición del contacto dentro de la caja determina la función.
Los contactos de señalización se encuentran debajo de la cara delantera del interruptor automático. La instalación se realiza en un compartimento aislado de los circuitos de alimentación. Hay dos tipos:
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NNZ4314501.
Contactos estándar y de bajo nivel
Los contactos estándar y de bajo nivel son del tipo contacto inversor de punto común.
NC Contacto normalmente cerrado
NO Contacto normalmente abierto
En la tabla siguiente se describe el funcionamiento de los contactos secos estándar y de bajo nivel:
Nombre |
Definición |
---|---|
Contacto indicador OF |
Contacto inversor: el contacto NO está normalmente abierto mientras el interruptor automático se encuentra en la posición O (OFF). |
Contacto indicador SD |
Indicación de disparo: el contacto SD indica que se ha producido un disparo del interruptor automático provocado por cualquiera de los motivos que se indican a continuación.
|
Contacto de señalización SDE |
Indicación de defecto eléctrico: el contacto SDE indica que el interruptor automático se ha disparado por un defecto eléctrico debido a cualquiera de los motivos que se indican a continuación.
|
Contacto de corte anticipado CAO |
Indicación de posición de mando giratorio: El contacto de corte anticipado CAO indica que el mando giratorio empezó a girar a la posición abierta. |
Contacto de cierre anticipado CAF |
Indicación de posición de mando giratorio: El contacto de cierre anticipado CAF indica que el mando giratorio empezó a girar a la posición cerrada. |
Funcionamiento de los contactos indicadores
En las siguientes figuras se muestra la posición de los contactos de señalización para cada posición de la maneta de operación y de los contactos principales.
Posición del contacto de señalización SDE |
1-2 |
Cerrado |
Cerrado |
Abierto |
Cerrado |
Abierto |
1-4 |
Abierto |
Abierto |
Cerrado |
Abierto |
Cerrado |
Operación de contactos de corte y cierre anticipado
Un cambio en la posición de los mandos giratorios directos y prolongados se indica por medio de los siguientes contactos de corte y cierre anticipado:
-
CAO: el contacto de corte anticipado indica que el mando giratorio empezó a girar a la posición abierta. Puede utilizarse para abrir el circuito de control del contactor antes de que se abra el interruptor automático.
-
CAF: el contacto de cierre anticipado indica que el mando giratorio empezó a girar a la posición cerrada. Puede utilizarse para alimentar una bobina de mínima tensión MN antes de que se cierre el interruptor automático.