DOCA0172ES-20

Adición de dispositivos multimétricos (MCM)

Presentación

Un medidor multicomponente (MCM) está compuesto por una unidad principal y varios circuitos.

Los dispositivos serie Modbus asociados a varios medidores se pueden añadir a Panel Server o eliminar en las páginas web. Los medidores deben compartir el ID de servidor físico o el ID de unidad. Deben añadirse utilizando modelos personalizados, con un modelo personalizado para la unidad principal y un modelo personalizado para cada medidor asociado. Por ejemplo, el medidor de circuitos múltiples Rayleigh puede configurarse como:

  • 2 circuitos trifásicos, que utilizan 2 modelos personalizados específicos

  • 6 circuitos monofásicos, que utilizan 6 modelos personalizados específicos

Los 2 o 6 circuitos (contadores) se añaden manualmente a Panel Server como dispositivos Modbus.

Adición manual de dispositivos multimétricos (MCM)

Siga este procedimiento para añadir un dispositivo asociado a varios medidores.

  1. Cree un modelo personalizado para la unidad principal y un modelo personalizado para cada medidor asociado al dispositivo multimétrico utilizando la herramienta EPC Web. Importe los modelos personalizados en Panel Server.

  2. En Configuración > Dispositivos Modbus > Añadir dispositivo, añada la unidad principal y los medidores asociados uno por uno, utilizando la adición manual Modbus serie o la adición manual Modbus TCP/IP, según corresponda a su dispositivo.

  3. Introduzca el mismo ID de servidor físico para los dispositivos Modbus serie o la misma dirección IP, el mismo puerto y el mismo ID de unidad para los dispositivos Modbus TCP/IP.

  4. Para la unidad principal y cada medidor, seleccione el modelo personalizado adecuado en la lista desplegable de dispositivos. El modelo personalizado debe ser diferente para cada medidor.

Una vez detectados, los dispositivos se muestran en la sección Dispositivos Modbus.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.