DOCA0172DE-20

Hinzufügen von Multimetergeräten (MCM)

Einführung

Ein Mehrkomponenten-Messgerät (MCM) besteht aus einer Haupteinheit und mehreren Schaltungen.

Modbus SL-Geräte, die mit mehreren Messgeräten verbunden sind, können über die Webseiten zum Panel Server hinzugefügt oder entfernt werden. Die Messgeräte müssen dieselbe physische Server-ID oder Geräte-ID aufweisen. Sie müssen mithilfe benutzerdefinierter Modelle hinzugefügt werden, wobei ein benutzerdefiniertes Modell für die Haupteinheit und ein benutzerdefiniertes Modell für jedes zugehörige Messgerät verwendet wird. Das Rayleigh-Messgerät mit mehreren Schaltungen beispielsweise kann wie folgt konfiguriert werden:

  • Entweder 2 dreiphasige Schaltungen mit 2 dedizierten benutzerdefinierten Modellen

  • Oder 6 einphasige Schaltungen mit 6 dedizierten benutzerdefinierten Modellen

Die 2 oder 6 Schaltungen (Messvorrichtungen) werden manuell als Modbus-Geräte zum Panel Server hinzugefügt.

Manuelles Hinzufügen von Multimetergeräten (MCM)

Befolgen Sie diese Vorgehensweise, um ein Gerät hinzuzufügen, das mit mehreren Messgeräten verbunden ist.

  1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Modell für die Haupteinheit und ein benutzerdefiniertes Modell für jedes Messgerät, das mit dem Multimetergerät verbunden ist, mithilfe des EPC-Webtools. Importieren Sie die benutzerdefinierten Modelle in den Panel Server.

  2. Fügen Sie unter Einstellungen > Modbus-Geräte > Geräte hinzufügen die Haupteinheit und die zugehörigen Messgeräte nacheinander hinzu, entweder über das Verfahren zum manuellen Hinzufügen von Modbus SL oder von Modbus TCP/IP, je nach Ihrem Gerät.

  3. Geben Sie für Modbus SL-Geräte dieselbe physische Server-ID und für Modbus TCP/IP-Geräte dieselbe IP-Adresse, denselben Port und dieselbe Geräte-ID ein.

  4. Wählen Sie für die Haupteinheit und jedes Messgerät das entsprechende benutzerdefinierte Modell in der Dropdown-Liste der Geräte aus. Das benutzerdefinierte Modell muss für jedes Messgerät unterschiedlich sein.

Sobald die Geräte erkannt wurden, werden sie im Bereich Modbus-Geräte angezeigt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.