7RU02-0495-01

Командный интерфейс

Адрес

Регистр

Действие
(ЧТ/ЗАП/ОБЪЕД. ЗАПИСЬ)

Размер

Тип

Единицы

Описание

0x1481

5250

ЧТ/ЗАП

1

UInt16

Запрошенная команда

0x1483

5252

ЧТ/ЗАП

1

UInt16

Параметр команды 001

0x14FD

5374

ЧТ/ЗАП

1

UInt16

Параметр команды 123

0x14FE

5375

ЧТ

1

UInt16

Статус команды

0x14FF

5376

ЧТ

1

UInt16

Коды результата выполнения команды:

  • 0 = допустимая операция
  • 3000 = недопустимая команда
  • 3001 = недопустимый параметр
  • 3002 = недопустимое количество параметров
  • 3007 = операция не выполнена

0x1500

5377

ЧТ/ЗАП

1

UInt16

Данные команды 001

0x157A

5499

ЧТ

1

UInt16

Данные команды 123

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?