Входы системы питания: EM3412 / EM3424
|
Характеристика |
Значение |
|---|---|
|
Измеренное напряжение |
Звезда: 100...277 В ФАЗ., 173...480 В ЛИН ±20 % Треугольник: 173...480 В ЛИН ±20 % |
|
Максимальный ток |
125 A |
|
Измеренный ток |
от 1 А до 125 А |
|
Перегрузка |
332 В ФАЗ или 575 В ЛИН |
|
Импеданс напряжения |
6 МОм |
|
Импеданс тока |
< 0,2 мОм |
|
Частота |
50 / 60 Гц ±10 % |
|
Категория измерения |
III |
|
Минимальный температурный номинал проводки |
105 °C (221 °F) |
|
Вторичная нагрузка |
< 10 ВА при 125 A |
|
Провод |
50 мм2 / 1 AWG (Рекомендуется: медный провод с совместимым медным наконечником) |
|
Величина зачистки провода |
13 мм / 0,5 дюйма |
|
Крутящий момент |
3,5 Н м / 30,9 дюйм-фунтов |
|
Выдерживаемый ток |
125 A непрерывный, 320 А при 10 с/ч |
|
Импульсное напряжение |
6 кВ на 1,2 мкс |
|
Категория применения |
UC3 |