7RU02-0495-01

Настройка параметров сигналов тревоги для счетчика серии EM3724

Настройте параметры сигналов тревоги с помощью экрана Alarming (Сигналы тревоги).
Примечание: По умолчанию сигнал тревоги выключен.
  1. Щелкните двойным щелчком Alarming (Сигналы тревоги) чтобы открыть диалоговое окно настройки.
  2. Выберите сигнализацию Standard (Стандартная) и нажмите кнопку Edit (Редактировать), чтобы открыть диалоговое окно Standard Alarm Setup (Настройка стандартной сигнализации).
  3. Выберите Over Active Power (Превышение активной мощности) в левом столбце для изменения значений.

    Параметры

    Опции

    Описание

    Over Active Power (Превышение активной мощности)

    Enable (Включить)

    Включение или выключение аварийного сигнала превышения активной мощности.

    Setpoint Pickup (kW) (Уставка срабатывания, кВт)

    от 1 до 9999999

  4. Нажмите OK, а затем нажмите Send (Отправить) для сохранения изменений в счетчике.
    Примечание: Если изменения в счетчике не сохранены, в левой нижней части экрана в строке состояния отображается сообщение Download Incomplete (Загрузка не завершена).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?