7RU02-0495-01

Основной порт связи RS-485

Установите настройки порта связи Modbus RS-485 для устройств серии EM3000. Основной порт связи RS-485 обеспечивает связь по протоколу Modbus с системой мониторинга и управления, а также связывание последовательности нескольких устройств в системе.
Примечание: Изменять настройки связи устройства не рекомендуется. При необходимости для изменения настроек связи устройства используйте дисплей устройства.
  1. Щелкните двойным щелчком RS-485 Base Comm (Основной порт связи RS-485), чтобы открыть диалоговое окно.
  2. Выберите нужный параметр и нажмите Edit (Редактировать), чтобы открыть диалоговое окно соответствующей настройки.

    Параметр

    Опции

    Описание

    Address (Адрес)

    от 1 до 247

    Введите значение в поле адреса (идентификатора) устройства. У каждого устройства в цепи связи должен быть уникальный адрес.

    Baud Rate (Скорость передачи данных)

    9600

    19200

    38400

    Выберите значение из раскрывающегося списка скоростей передачи данных счетчика в бодах.

    Примечание: Настройка скорости передачи данных должна быть одинаковой для всех устройств в цепи связи.

    Parity (Четность)

    Even (Четный)

    Odd (Нечетный)

    None (Нет)

    Выберите значение из раскрывающегося списка для настройки четности порта связи.

    Примечание: Здесь необходимо выбрать настройку четности None (нет) для всех устройств, которые связываются с ION Setup.
  3. Нажмите OK, а затем нажмите Send (Отправить) для сохранения изменений в счетчике.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?