Настройка проводки
|
Номер команды |
Действие |
Размер |
Тип |
Единица измерения |
Диапазон |
Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 |
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
1, 3 |
Количество фаз |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
2, 3, 4 |
Количество проводов |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
0, 1, 2, 3, 11,13 |
Конфигурация энергосистемы:
|
|
|
З |
1 |
UInt16 |
Гц |
50, 60 |
Номинальная частота |
|
|
З |
2 |
Float32 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
2 |
Float32 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
2 |
Float32 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
2 |
Float32 |
В |
1000000,0 |
Первичная обмотка ТН Примечание: Для EM3712 / EM3724
|
|
|
З |
1 |
UInt16 |
В |
100, 110, 115, 120 |
Вторичная обмотка ТН Примечание: Для EM3712 / EM3724
|
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
1, 2, 3 |
Количество ТТ Примечание: Для EM3712 / EM3724
|
|
|
З |
1 |
UInt16 |
A |
от 1 до 32767 |
Первичная обмотка ТТ Примечание: Для EM3712 / EM3724
|
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
0, 1, 2 |
ТН, тип подключения:
Примечание: Для EM3712 / EM3724
|