7RU02-0495-01

Экран диагностики

На экране диагностики указаны все текущие диагностические коды.
Примечание: Экран диагностики появляется только при наступлении определенного события.
 

A

Диагностический код

 

B

Существующие события

     
  1. Нажимайте кнопку со стрелкой «вниз», чтобы прокрутить экраны дисплея, пока не дойдете до экрана Diagnosis (Диагностика).
  2. Нажмите кнопку для прокрутки существующих событий.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?