7RU02-0495-01

Серия EM3700: Счетчики1 А / 5 А

Функция

EM3712

EM3712

Измерительные входы через ТТ (1 А, 5 А)

Измерение входов через ТН

1 A: Класс точности измерения активной энергии (суммарная и частичная, кВт/ч)

Класс 1

Класс 1

5 A: Класс точности измерения активной энергии (суммарная и частичная, кВт/ч)

Класс 0.5S

Класс 0.5S

Отображение измерений (число строк)

3 строки

3 строки

Только импульсный выход

Сигнал перегрузки

Связь

Modbus

Совместимость с MID/MIR

Ширина (18 мм модули при установке на DIN-рейку)

5

5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?