Типовые применения
В следующей таблице представлены некоторые возможности различных счетчиков, преимущества и основные применения.
|
Функции |
Преимущества |
Области применения |
Счетчик |
|---|---|---|---|
|
Счетчики суммарной и частичной энергии |
Мониторинг использования энергии |
Управление суб-биллингом Применение для учета потребления энергии |
Серии EM3100 / EM3200 / EM3300 / EM3400 / EM3700 |
|
Внутренние часы |
Сохранение даты и времени последнего сброса |
Отметка времени последнего сброса накопленных данных о частичной энергии |
EM3224 / EM3424 / EM3724 |
|
Импульсный выход с настраиваемым весом импульса до 1 импульса на 1 Вт⋅ч |
Сбор импульсов от счетчика с помощью системы Smartlink, ПЛК или другой базовой системы сбора данных |
Удаленный мониторинг потребления энергии Встраивание счетчика в систему, осуществляющую мониторинг большого количества устройств |
EM3212 / EM3412 / EM3712 |
|
Обмен данными по протоколу Modbus |
Передача расширенных параметров с помощью протокола Modbus |
Интеграция с сетью Modbus |
EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724 |
|
Измерение активной энергии |
Позволяет осуществлять контроль потребления и производства энергии |
Управление потреблением энергии позволяет принимать информированные инвестиционные решения для сокращения затрат на электроэнергию или штрафных санкций |
Серии EM3100 / EM3200 / EM3300 / EM3400 / EM3700 |