7RU02-0495-01

Обмен данными по протоколу Modbus

Характеристика

Значение

Счетчики

Количество портов

1

EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724

Обозначения

0 В, D0/-, D1/+, (экранирование)

Контроль по четности

Четный, нечетный или нет

Скорость передачи данных

9600, 19200, 38400

Изоляция

4,0 кВ среднекв.

Провод

2,5 мм2 / 14 AWG экранированная витая пара

Длина оголенной части провода

7 мм / 0,28 дюйма

Крутящий момент

0,5 Н м / 4,4 дюйм-фунтов

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?