7RU02-0495-01

Пример: перемещение по экранам дисплея

  1. Нажмите для прокрутки главных экранов дисплея; затем нажмите для перехода из раздела Wiring (Подключение) в раздел Frequency (Частота).
  2. Нажмите для доступа к дополнительным экранам, относящимся к главному экрану (если доступны), а затем нажмите для доступа к экранам по каждому из доступных тарифов.
  3. Нажимайте для перемещения по этим дополнительным экранам.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?