7RU02-0495-01

Overload Alarm (Сигнал перегрузки) (EM3712 / EM3724)

Адрес

Регистр

Действие
(Ч/З/ЗКС)

Размер

Тип

Единицы измерения

Описание

0xAFC8

45001

Ч/ЗКС

1

Bitmap

Настройка сигнала перегрузки:

  • 0x0000 = Выкл.
  • 0x0100 = Вкл.

0xAFC9

45002

Ч/ЗКС

2

Float32

кВт

Уставка срабатывания

0xAFCC

45005

Ч

1

Bitmap

Статус активности:

  • 0x0000 = Сигнал неактивен
  • 0x0100 = Сигнал активен

0xAFCD

45006

Ч

1

Bitmap

Статус «не подтверждено»:

  • 0x0000 = прошлый сигнал подтвержден пользователем
  • 0x0100 = прошлый сигнал не подтвержден пользователем

0xAFCE

45007

Ч

4

DATETIME

Последний сигнал тревоги - отметка времени

0xAFD2

45011

Ч

2

Float32

кВт

Последний сигнал тревоги - значение

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?