7RU02-0495-01

Входы системы питания: EM3122

Характеристика

Значение

Измеренное напряжение

Звезда: 100...277 В ФАЗ., 173...480 В ЛИН ±20 %

Треугольник: 173...480 В ЛИН ±20 %

Максимальный ток

45 A

Измеренный ток

0,5 А – 45 А

Перегрузка

332 В ФАЗ или 575 В ЛИН

Импеданс напряжения

3 МОм

Импеданс тока

< 0,3 мОм

Частота

50 / 60 Гц ±10 %

Категория измерения

III

Минимальный температурный номинал проводки

90 °C (194 °F)

Вторичная нагрузка

< 10 ВА при 45 A

Провод

16 мм2 / 6 AWG

(Рекомендуется: медный провод с совместимым медным наконечником)

Величина зачистки провода

11 мм / 0,43 дюйма

Крутящий момент

1,8 Н м / 15,9 дюйм-фунтов

Выдерживаемый ток

43 A непрерывный, 160 А при 10 с/ч

Импульсное напряжение (Uimp)

6 кВ на 1,2 мкс

Категория применения

UC1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?