7RU02-0495-01

Входы системы питания: EM3322

Характеристика

Значение

Измеренное напряжение

Звезда: 100...277 В ФАЗ., 173...480 В ЛИН ±20 %

Треугольник: 173...480 В ЛИН ±20 %

Максимальный ток

100 A

Измеренный ток

от 1 А до 100 А

Перегрузка

332 В ФАЗ или 575 В ЛИН

Импеданс напряжения

6 МОм

Импеданс тока

< 0,2 мОм

Частота

50 / 60 Гц ±10 %

Категория измерения

III

Минимальный температурный номинал проводки

105 °C (221 °F)

Вторичная нагрузка

< 10 ВА при 100 A

Провод

50 мм2 / 1 AWG

(Рекомендуется: медный провод с совместимым медным наконечником)

Величина зачистки провода

13 мм / 0,5 дюйма

Крутящий момент

3,5 Н м / 30,9 дюйм-фунтов

Выдерживаемый ток

100 A непрерывный, 320 А при 10 с/ч

Импульсное напряжение

6 кВ на 1,2 мкс

Категория применения

UC3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?