7RU02-0495-01

Часы устройства

Применимо только для моделей счетчика EM3224 / EM3424 / EM3724.

При любых изменениях времени (например, при переходе с зимнего на летнее время) необходимо сбросить время.

Поведение часов: EM3224 / EM3424 / EM3724

При включении счетчика предлагается установить дату и время. Если вы не хотите устанавливать дату и время, нажмите , чтобы пропустить этот шаг (при необходимости вы сможете войти в режим конфигурации и ввести дату и время позже).

В случае перебоя питания устройство сохраняет информацию о дате и времени в течение 3 дней. Если питание отсутствует более 3 дней, устройство автоматически отображает экран установки Date & Time (Дата и время) при возобновлении питания.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?