Входы системы питания: EM3212 / EM3224
|
Характеристика |
Значение |
|---|---|
|
Измеренное напряжение |
Звезда: 100...277 В ФАЗ., 173...480 В ЛИН ±20 % Треугольник: 173...480 В ЛИН ±20 % |
|
Максимальный ток |
63 A |
|
Измеренный ток |
0,5 А – 63 А |
|
Перегрузка |
332 В ФАЗ или 575 В ЛИН |
|
Импеданс напряжения |
3 МОм |
|
Импеданс тока |
< 0,3 мОм |
|
Частота |
50 / 60 Гц ±10 % |
|
Категория измерения |
III |
|
Минимальный температурный номинал проводки |
90 °C (194 °F) |
|
Вторичная нагрузка |
< 10 ВА при 63 A |
|
Провод |
16 мм2 / 6 AWG (Рекомендуется: медный провод с совместимым медным наконечником) |
|
Величина зачистки провода |
11 мм / 0,43 дюйма |
|
Крутящий момент |
1,8 Н м / 15,9 дюйм-фунтов |
|
Выдерживаемый ток |
63 A непрерывный, 160 А при 10 с/ч |
|
Импульсное напряжение (Uimp) |
6 кВ на 1,2 мкс |
|
Категория применения |
UC1 |