7RU02-0495-01

Таблица типов данных

В списке регистров Modbus есть следующие типы данных:

Тип

Описание

Диапазон

UInt16

16-битное целое число без знака

от 0 до 65535

Int16

16-битное целое число со знаком

от -32768 до +32767

UInt32

32-битное целое число без знака

от 0 до 4 294 967 295

Int64

64-битное целое число без знака

от 0 до 18 446 744 073 709 551 615

UTF8

8-битное поле

Мультибайтная кодировка символов для Юникода

Float32

32-битное значение

Стандартное представление IEEE для числа с плавающей запятой (обычной точности)

Bitmap

DATETIME

См. таблицу ниже

Формат DATETIME:

Слово

Биты

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

Резерв

R4 (0)

Год (0 – 127)

2

0

Месяц (1 – 12)

WD (0)

День (1 – 31)

3

SU (0)

0

Час (0 – 23)

iV

0

Минута (0 – 59)

4

Миллисекунда (0 – 59999)

R4:

Год:

Месяц :

День :

Час :

Минута :

Миллисекунда :

WD (день недели) :

SU (летнее время) :

iV (допустимость полученных данных) :

Зарезервированный бит

7 битов (год с 2000)

4 бита

5 битов

5 битов

6 битов

2 байта

1 – 7: Воскресенье — суббота

0, если параметр не используется

0, если параметр имеет недопустимое значение или не используется

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?