7RU02-0495-01

MID/MIR

Характеристика

Значение

Счетчики

Класс электромагнитной среды

E2

EM3224 / EM3424 / EM3724

Класс механической среды

M1

Для соответствия требованиям MID/MIR, параметр Wiring > Type параметр должен иметь значение 3PH4W или 1PH4W (суммарная энергия).

Счетчик соответствует требованиям MID 2014/32/EU или MIR SI 2016 # 1153 при установке в шкафы с классом защиты IP51 или выше в соответствии с инструкциями, указанными в документе DOCA0038EN, доступном на нашем веб-сайте. Документы декларации CE и UKCA доступны на веб-сайте. Выполните поиск документа декларации CE по ECDEM3000, а документа декларации UKCA по UKMIREM3000.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?