7RU02-0495-01

Обзор счетчика: Серия EM3200

 

A

Импульсный выход (EM3212)

EM3212

EM3224

EM3212 / EM3224

 

B

Порт связи Modbus (EM3224)

 

C

Светодиод связи Modbus (EM3224)

 

D

Дисплей с белой подсветкой для измерений и конфигурирования

 

E

Прокрутка экранов или списка опций

 

F

Подтверждение ввода или доступ к другим экранам

 

G

Отмена действия и возврат к предыдущему экрану

 

H

L1, L2, L3, N

 

I

Светодиодный индикатор импульсов энергии

 

J

Светодиодный индикатор состояния: вкл. / выкл. / ошибка

 

K

Точки опломбирования (3)

 

L

Пломбировочные крышки (2)

 

Примечание: Пломбировочные крышки необходимо устанавливать и опломбировать в точках уплотнения стальным тросом. Для опломбирования используйте стальной трос диаметром 1,6 мм (1/16 дюйма) и регулируемой длиной 152,4 мм (6 дюймов).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?