7RU02-0495-01

Пример: конфигурация цифрового значения

Установка пароля:
  1. Выполните вход в режим конфигурации и нажимайте кнопку , пока не дойдете до пункта Password. Затем нажмите для доступа к настройке пароля.
  2. Нажимайте кнопку для увеличения выбранного знака или нажмите , чтобы перейти к следующему знаку слева. По достижении крайнего левого знака нажмите , чтобы перейти на следующий экран. Нажмите еще раз, чтобы сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?