7RU02-0495-01

Проводка системы питания: Серии EM3100 / EM3200 / EM3300 / EM3400

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ
Не подключайте нейтрали к нагрузке при настройке типа проводки 1PH4W Multi L-N (1Ф4П на много нагрузок фазное).
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

1PH2W LN≤ 240 В L-N

1PH2W LL≤ 415 В L-L

1PH3W LLN≤ 240 В L-N
≤ 480 В L-L

1Ф на много нагрузок с нейтралью

3PH3W≤ 480 В L-L

3PH4W≤ 240 V L-N
≤ 480 В L-L

Предохранители и разъединитель

Промаркируйте механизм разъединителя устройства и установите его в пределах досягаемости оператора.

Предохранители и выключатели должны быть:

  • установлены в соответствии со всеми местными и национальными стандартами и правилами для электрооборудования;

  • соответствующими установочному напряжению, доступному току короткого замыкания и подключенным нагрузкам.

Требуется предохранитель для нейтрали, если нейтраль источника не заземлена.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?