7RU02-0495-01

Импульсный выход

Импульсный выход: EM3212 / EM3412 / EM3712

Импульсный выход показывает основное потребление энергии с учетом коэффициента трансформаторов.

Его можно напрямую подключить ко входу 24 В пост. тока (< 30 В пост. тока) на ПЛК Zelio или Twido.

Для других концентраторов, если B пост. тока / Rin > 15 мА, добавьте сопротивление Radd = (B пост. тока / 0,01) - Rin Ω.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?