7RU02-0495-01

Меры предосторожности

Монтаж, кабельные подключения, испытания и обслуживание должны производиться в соответствии со всеми местными и государственными требованиями в отношении электрических работ.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте правила техники безопасности при выполнении электротехнических работ. См. NFPA 70E, CSA Z462 или другие местные стандарты.
  • Выключите подачу питания к этому устройству и к оборудованию, в которое оно установлено, перед работой с оборудованием.
  • Всегда используйте датчик напряжения соответствующего номинала, чтобы убедиться, что питание отключено.
  • Перед подключением питания к этому оборудованию установите на место все устройства, дверцы и крышки.
  • Не превышайте максимальные номинальные значения этого устройства.
  • Не дотрагивайтесь до клеммы тока при включенном счетчике.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?