Настройка сигнала перегрузки EM3712 / EM3724
|
Номер команды |
Действие |
Размер |
Тип |
Единица измерения |
Диапазон |
Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7000 |
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
9 |
Ид. сигнала тревоги |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
0, 1 |
|
|
|
З |
2 |
Float32 |
— |
0.0 – 1e10 |
Значение срабатывания |
|
|
З |
2 |
UInt32 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
2 |
Float32 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
2 |
UInt32 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
4 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
20000 |
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
З |
2 |
Float32 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
2 |
UInt32 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
20001 |
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
Подтверждение сигнала перегрузки |