7RU02-0495-01

Настройка узла сети

Со счетчиками серий EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724 возможна связь с использованием шлюза RS-485. Для обеспечения доступа к связи необходимо сначала настроить шлюз, например EGX или ION7650. Для связи через последовательный порт шлюз использует протокол RS-485.
Перед использованием приложения ION Setup важно убедиться, что все устройства системы правильно скоммутированы и связь с устройствами настроена правильно.
  1. Запустите ION Setup в сетевом режиме.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши значок системы и выберите Insert Item (Вставить элемент).
  3. Выберите Site (Узел), после чего нажмите кнопку OK.
    Откроется диалоговое окно New Site (Новый узел).
  4. Введите в диалоговом окне Name (Имя) описательное имя узла. Затем выберите Serial (Последовательный).
  5. Выберите comm port (порт связи) из раскрывающегося списка
  6. Выберите Port Settings (Настройки порта) из раскрывающегося списка.
  7. Выберите Baud (скорость передачи данных) из раскрывающегося списка и нажмите OK
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?