7RU02-0495-01

Общие сведения об обмене данными по протоколу Modbus

Протокол Modbus RTU доступен на сайте EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724

Информация в этом разделе предполагает наличие у вас углубленного понимания обмена данными по протоколу Modbus, понимание вашей коммуникационной сети, а также энергосистемы, к которой подключен ваш счетчик.

Есть три варианта использования протокола связи Modbus:

  • Путем отправки команд через командный интерфейс

  • Путем чтения регистров Modbus

  • Путем чтения идентификационных данных устройства

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?