7RU02-0495-01

Серия EM3100: счетчики 45 А

Функция

EM3122

Прямое измерение (до 45 А)

Класс точности измерения активной энергии (суммарная и частичная, кВт/ч)

Класс 1

Отображение измерений (число строк)

3 строки

Связь

Modbus

Ширина (модули 18 мм при установке на DIN-рейку)

5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?