7RU02-0495-01

Серии EM3100 / EM3200 / EM3300 и EM3400

Функции

Преимущества

Прямое измерение линий до:

  • Серия EM3100: 45 A
  • Серия EM3200: 63 A
  • Серия EM3300: 100 A
  • Серия EM3400: 125 A

Встроенные трансформаторы тока (ТТ)

Экономит время на установку и пространство в шкафу

Понятная распределительная сеть

Может устанавливаться с автоматическими выключателями Acti9 iC60 (серии EM3100 / EM3200) или Acti9 C120, NG125 (серии EM3300 / EM3400)

Может использоваться в трехфазных системах с нейтралью или без нее

Может использоваться для мониторинга нескольких однофазных цепей

Возможен мониторинг 3 отдельных линий с помощью одного счетчика

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?