7RU02-0495-01

Импульсные выходы

Характеристика

Значение

Счетчики

Импульсный выход

Номер

1

EM3212 / EM3412 / EM3712

Импульсов / кВт⋅ч

Конфигурируется

Напряжение

5...30 В постоянного тока

Ток

1...15 мА

Ширина импульса

Конфигурируется

Минимальная ширина 50 мс

Изоляция

3,75 кВ среднекв.

Провод

2,5 мм2 / 14 AWG

Величина зачистки провода

7 мм / 0,28 дюйма

Крутящий момент

0,5 Н м / 4,4 дюйм-фунтов

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?