7RU02-0495-01

Экраны отображения данных: EM3122 / EM3212 / EM3224 / EM3322 / EM3412 / EM3424 / EM3712 / EM3724

Подключение системы питания: 3PH4W

 

A

Сброс всех измерений энергии, кроме суммарной активной энергии

 

B

EM3712, EM3724

 

C

При возникновении определенного события открывается экран диагностики

     

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?